结果:找到"蓝牙 串口 串口助手",相关内容789条
  • 本着不想计算,不想转换的目标写了一个串口调试助手,写着写着就走偏了,跪求意见和建议~~~
  • 大概几个月前买了一个小电机,商家给了文档,给了上位机,还附赠了一个串口调试助手,看起来服务挺周到的,但是调试的时候就需要对着文档或者上位机,将指令内容一条条复制到串口调试助手上去,然后看结果。但是呢经常需要反复测试那么几条指令,来回的复制太麻烦,还有的参数是32位的有符号整型,还需要自己转换成十六进制,在搜索一阵子之后发现,貌似各个串口调试助手,调试精灵之类的软件都没有类似的实现,那只好自己写一个~~~由于最近一直居家办公,所以空余的时间特别多,所以很快就完成了。大概就是下面这个样子,最终发送的数据根据配置的字节序来确定:后来,写着写着呢,感觉这样不够,然后又把目录加了上去,所以整个界面就成...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:四格5193 发帖时间:2022-06-03 19:25:00
  • GP232RL国产USB串口如何兼容FT232RL开发资料
  • 32r是最新加入ftdi系列usb接口集成电路设备的设备。232r是一个usb到串行uart接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的ftdichip-idTM安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。通过将外部eeprom、时钟电路和usb电阻集成到设备上,使用GP232r的usb到串行设计得到了进一步的简化512/2000与之前的ft232r相比它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被烧...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: USB 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-04-14 14:32:00
  • 蓝牙串口助手+HexCom-V1,串口调试利器!
  • 今天给大家推荐一个手机端的VXapplet:蓝牙串口助手,再配合一款蓝牙硬件HexCom-V1,实现日常串口调试功能。蓝牙串口助手搭配HexCom-V1,它是如何工作的?蓝牙串口助手是一款小巧、简单的串口调试工具。它摆脱了传统笨重的PC,用手机的屏幕当做调试界面,用VXapplet当做上位机软件,无需要下载,打开即用。自定义ASCII/HEX键盘,指令收藏、好友共享、历史记录导Excel文件等功能,再配上一款蓝牙硬件,让硬件工程师的串口调试工作更敏捷。下面介绍主要功能:现在VXapplet中可以连接蓝牙设备的VXapplet有一堆,但大多都是拿官方的代码改了个输入框,能用,但极期不方便,这款...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:老布朗Brown 发帖时间:2021-02-19 14:59:00
  • 适合车载低功耗外置电压看门狗监控的蓝牙透传模块SRWF_BL80
  • 1.1概述SRWF_BL80低功耗蓝牙模组是一款基于嵌入式SOC芯片研发的高性能蓝牙模组,模组采用邮票型接口,小巧精致,主要端口均引出,方便使用,帮助用户绕过繁琐的射频硬件设计开发与生产,用户可以在此基础上轻松实现蓝牙应用的开发,缩短研发周期,抢占市场先机。1.2模块特点超小尺寸:15*19*0.8mm1.5mm间距邮票孔封装工作电压支持2.2~3.6V工作温度支持-40~+85℃内部集成32位MCU接收灵敏度:-90dBm@1Mbps最高发射功率:13dBmGFSK通信方式1.3功能特点1、支持BLE4.2。2、距离可达50m。3、通知模式发送速率大于15Kbyte/s。4、通知模式接收速...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 透传 车载 模块 发帖人:森蕊芯电子 发帖时间:2020-09-09 14:29:00
  • 实测蓝牙串口透传模块
  • 上个帖子给大家介绍了蓝牙串口透传芯片CH9141,这期就选取一款样板测试下,就和大家分享一下。为什么说其中一款呢,因为蓝牙串口透传模块一般以邮票板出货,而EVT评估板则更方便测试体验。这里解释下区别邮票板:面积相当小,就一毛钱吧。就是芯片的封装转换板。QFN28的芯片很难手工焊接,这个邮票板极大降低了使用者焊接成本及难度,只需要当作一个SOP的贴片器件使用,焊接操作无压力,这点我很喜欢。评估板:就是邮票板焊接在了基板上,基板引出插针,直接插线测试就好,非常方便,待会儿给大家演示的就是这个。测评环节(一)了解功能及工作原理看介绍这款蓝牙串口透传芯片支持广播模式、主机模式和从机模式,支持蓝牙BL...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: 透传 CH9141 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-08-22 17:55:00
  • RTestMesser——致力于做最好用的Android可编程串口调试工具
  • 作为嵌入式开发者,串口调试软件是必不可少的工具,但常用的SSCOM,STC-ISP,XCOM等串口调试助手都只能在Windows电脑上运行的PC端,而移动设备如手机、平板电脑,这个领域几乎是空白的。有鉴于此,为了方便广大开发者现场调试,我们开发了一款功能完善的移动端(Android)串口调试助手。RTestMesser,一款可编程的移动平台硬件设备串口调试工具,非常适合对嵌入式设备、物联网设备进行测试、调试和功能验证。为什么做这个应用?我司开发正在进行一个基于LoRa的项目,需要在各种场景进行实测,以获取如信号强度、丢包等数据。工程师拿着设备和笔记本电脑在周边十多栋楼层里面测试。来来回回,跑...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 调试 Android 发帖人:天生爱做梦 发帖时间:2019-08-18 17:19:00
  • 蓝牙产品必备:串口蓝牙透传方案
  • 随着蓝牙技术的普及与发展,越来越多的电子产品选择了这种低成本无线通信的方式。串口作为一种使用广泛的通信接口,通过串口转蓝牙,进行无线通信传输的需求逐渐展现出来。蓝牙串口透传模块使用极其便利,开发者不需要了解蓝牙协议栈是如何实现的,只需要使用串口蓝牙模块就可以方便地开发蓝牙无线传输产品。借助CH9141串口蓝牙透传模块可以快速实现串口设备的蓝牙无线通信,大大降低串口扩展蓝牙接口难度并缩短蓝牙产品开发周期。一.应用框图二.CH9141串口蓝牙透传模块具备以下优势>串口和蓝牙数据双向透明传输>符合BLEV4.2规范>支持蓝牙广播、主机、从机模式>支持串口AT指令配置和蓝牙配...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 透传 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-07-25 17:51:00
  • CH9141串口蓝牙透传方案
  • 方案概述蓝牙技术的普及与发展,为传统设备提供了一种低成本无线通信的方式。串口作为一种使用广泛的通信接口,通过串口转蓝牙,进行无线通信传输的需求逐渐展现出来。CH9141内部集成了BLE协议栈,无需编程,即可轻松实现串口和蓝牙数据包的双向透明传输,借助CH9141透传模块,客户可以快速实现串口设备的蓝牙无线通信,大大降低串口设备扩展蓝牙接口难度并缩短蓝牙产品开发周期。CH9141串口蓝牙透传模块支持蓝牙主机、从机和广播模式,可以通过串口AT指令和蓝牙配置,使用方便。串口波特率最高支持921600bps,此外,CH9141还支持IO和ADC扩展。应用框图功能特点串口和蓝牙数据双向透明传输符合BL...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WCH 沁恒 透传 CH9141 发帖人:WCHCN 发帖时间:2019-01-24 14:59:00
  • 改进型TTL串口收发电路
  • 由于单片机TTL通讯距离短,可又不想用485,情急之下搞了四不像来延长通讯距离,还兼容电平转换;原理:发送端经PMOS倒相扩流后输出,接收端经RG1/RG2分压后,由NMOS倒相还原数据;RG1/RG2的作用是降低线路阻抗,以达到抗干扰的目的。设计距离50米,一台主机可带动20台从机,主机任意;理论没有问题,大家有什么看法?欢迎指正。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:水上漂老张 发帖时间:2018-10-17 14:58:00
  • 介绍一颗低功耗蓝牙(BLE)SPI串口透传芯片
  • Holtek针对低功耗蓝牙(BLE--BluetoothLowEnergy)的应用,推出透传(TransparentTransmission)专用的BC7601及BC7602低功耗蓝牙透传控制器。适合健康医疗产品(HealthCareProducts)、家电产品(HomeAppliances)、智能设备信息探询(Beacons)等应用。BC7601及BC7602整合高性能的射频及调制解调器(MODEM),内建直流变换器(DC/DCConverter)及线性稳压器可支持宽广范围的单电源供电。接收器(RX)支持超过75dB的可编程增益,感度(Sensitivity)可高达-90dBm。并拥有低耗...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 低功耗 BLE 透传 发帖人:凡凡 发帖时间:2017-10-11 22:10:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: